Funzionamento a un pulsante
Nel caso di un circuito a due vie o centralizzato, la funzione del pulsante è controllata anche da un altro sensore. Con il funzionamento a un pulsante, è possibile adattare il sistema allo stato corrente. A questo scopo, è necessario caricare l’ultimo valore inviato sul pulsante. Per gli Oggetti commutazione (1 bit), questo comprende i valori 1 e 0.
In caso di commutazione con attuatori di commutazione, è possibile utilizzare la funzione feedback di stato dell’attuatore di commutazione.
Collegare anche l’indirizzo di gruppo dell’Oggetto ritorno stato per il canale collegato all’Oggetto commutazione (1 bit) per la funzione pulsante.
Il caricamento dei valori è possibile per tutti i tipi di oggetto. Impostare gli stessi valori per tutti i pulsanti, ad esempio 70 % per il valore 1 e 0 % per il valore 2. Se l’ultimo valore inviato o ricevuto è uguale al valore 1, il valore 2 viene inviato dopo l’azione successiva, altrimenti viene inviato il valore 1.
Per un circuito a due vie, verificare che gli oggetti per i 2 pulsanti siano collegati allo stesso indirizzo di gruppo.
Nel caso di un pulsante centrale, collegare anche l’indirizzo del gruppo centrale agli oggetti degli altri pulsanti.