MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Durata della temporizzazione breve e lunga

Impostazione durata della temporizzazione

È possibile utilizzare questa funzione per implementare un tempo di illuminazione scale breve e lungo con il pulsante. L’attuatore di commutazione non necessita di una funzione luce scala per questo requisito.

Con una pressione breve del pulsante, l’attuatore di commutazione accende la luce e dopo un tempo di ciclo impostato (ad es. 3 minuti) la spegne nuovamente. Con una pressione prolungata del pulsante viene eseguita la stessa funzione, ma con un tempo di ciclo più lungo (ad es. 6 minuti).

  • Numero di oggetti = 2 (oggetto A/B)

  • Oggetto A/B = 1 bit

  • Oggetto A:

    • Azione su rilascio prima che il tempo lungo di funzionamento sia scaduto = Invia 1 e quindi 0 dopo un tempo di ciclo (3 min)

    • Altre azioni = Nessuna modifica

  • Oggetto B:

    • Azione su rilascio dopo il raggiungimento del tempo lungo di funzionamento = Invia 1 e quindi 0 dopo un tempo di ciclo (6 min)

    • Altre azioni = Nessuna modifica

A tal fine, collegare l’oggetto A e l’oggetto B all’oggetto Commutazione dell’attuatore di commutazione.

Accensione/spegnimento permanente dell’illuminazione o spegnimento al termine del tempo di ciclo

Con una pressione prolungata del pulsante, l’attuatore di commutazione accende o spegne permanentemente la luce. Una pressione prolungata del pulsante accende la luce e, dopo un tempo di ciclo impostato (ad es. 6 minuti), questa si spegne nuovamente. A causa del tempo di ciclo regolabile nel pulsante, l’attuatore di commutazione per questa funzione non richiede una funzione luce scale.

  • Numero di oggetti = 2 (oggetto A/B)

  • Oggetto A/B = 1 bit

  • Oggetto A:

    • Azione su rilascio prima che il tempo lungo di funzionamento sia scaduto = Alterna

    • Altre azioni = Nessuna (stop invio ciclico)

  • Oggetto B:

    • Azione su raggiungimento del tempo lungo di funzionamento lungo = Invia 1 e poi 0 dopo un tempo di ciclo = (6 min)

    • Altre azioni = Nessuna modifica

A tal fine, collegare l’oggetto A e l’oggetto B all’oggetto Commutazione dell’attuatore di commutazione.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?