MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Impostazioni generali

Nella sezione Impostazioni generali, è possibile selezionare le funzioni e il numero di pulsanti a sinistra e a destra. È possibile assegnare funzioni specifiche ai pulsanti e selezionare le icone per il display centrale.

Gli azionamenti lunghi e brevi sono preimpostati:

  • Per un azionamento breve, premere < 0,5 s.

  • Per un azionamento lungo, premere ≥ 0,5 s.

  • Per salvare una scena, premere ≥ 10 s.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?