MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Funzione fronti normale

Con la funzione fronti normale, è possibile specificare quali azioni devono essere eseguite quando si preme un pulsante e quali devono essere eseguite quando si rilascia un pulsante.

È possibile impostare le azioni seguenti:

Valore

Azione

Invia valore 1

Invia il valore 1 e interrompe l’invio ciclico.

Invia valore 2

Invia il valore 2 e interrompe l’invio ciclico.

Invia proprio valore

Viene inviato il valore corrente dell’oggetto. È quindi possibile, ad esempio, inviare un valore con l’indirizzo del gruppo di invio precedentemente ricevuto tramite un altro indirizzo di gruppo. In questo modo si salva un setpoint nel pulsante e questo valore viene inviato quando necessario.

Nessuno

Non viene eseguita alcuna azione.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?