MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Impostazioni aggiuntive per commutazione

È possibile selezionare 2 oggetti. È possibile specificare il tipo di oggetto di ciascun oggetto (1 bit o 1 byte).

Il tipo di oggetto a 1 bit viene utilizzato per la commutazione normale.

È possibile utilizzare il tipo di oggetto a 1 byte per inviare un valore. È possibile selezionare un valore assoluto (da 0 a 255) o una percentuale.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?