MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Protezione elettronica contro i furti

Questo esempio mostra come programmare la protezione elettronica contro i furti del pulsante. Viene attivato da una pressione breve del pulsante e quindi inviato ciclicamente. Una volta separato il pulsante, questo può essere visualizzato su un display.

  • Numero di oggetti = 1 (oggetto A)

  • Oggetto A = 1 bit

  • Oggetto A:

    • Azione su rilascio prima che il tempo lungo di funzionamento sia scaduto = Invia 1 subito e poi ciclicamente (10 min)

    • Altre azioni: Nessuna modifica

Collegare l’oggetto A a un oggetto che rileva ciclicamente i telegrammi (ad es. un Oggetto di sicurezza). Il tempo di monitoraggio impostato sull’Oggetto di sicurezza deve essere superiore al tempo di ciclo del pulsante. Se durante questo periodo l’Oggetto di sicurezza non riceve alcun messaggio dal pulsante, viene attivata una reazione regolabile (ad es. viene acceso il canale).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?