Funzione aggiuntiva bordo
Con la funzione fronti estesa è disponibile una gamma ancora più ampia di funzioni. Oltre alla funzione fronti normale, la funzione estesa distingue tra pressione breve e prolungata.
In totale sono state impostate 4 azioni per la pressione e il rilascio:
-
Azione alla pressione diretta:
L'azione viene eseguita ogni volta che si aziona il pulsante. -
Azione su rilascio prima che il tempo lungo di funzionamento sia scaduto:
L'azione viene eseguita solo dopo un'operazione breve. -
Azione su raggiungimento del tempo lungo di funzionamento:
L’azione viene eseguita direttamente quando si aziona e si tiene premuto il pulsante. Si preme il pulsante fino a quando non viene eseguita l’azione (ad es. invio setpoint). -
Azione su rilascio dopo il raggiungimento del tempo lungo di funzionamento:
L’azione viene eseguita anche al rilascio dopo aver azionato e tenuto premuto.
È necessario impostare l’azione appropriata per ogni fase di funzionamento. Oltre alla funzione fronti normale, è possibile impostare un tempo di ciclo per ogni oggetto.
È possibile inviare una volta o ciclicamente. È possibile utilizzare l’azione Invia valore 1 e quindi valore 2 dopo un tempo ciclo, per inviare un secondo valore con un ritardo.
-
Quando si impostano i parametri, tenere presente che occorre impostare tutte e 4 le fasi operative affinché il pulsante funzioni come richiesto.
-
Per poter leggere i valori degli oggetti, è necessario impostare manualmente i flag Lettura.
È possibile inviare fino a 2 valori
Selezione 1 [valore] |
Selezione 2 [valore] |
---|---|
Valore 1 |
Valore 2 |
È possibile impostare le azioni seguenti:
Valore |
Azione |
---|---|
Invia [valore] |
Invia il valore in questione una volta e interrompe l’invio ciclico. |
Invia [valore] immediatamente e quindi ciclicamente |
Se non è in esecuzione alcun tempo di ciclo, il valore viene inviato immediatamente e viene avviato un nuovo tempo di ciclo. Se un tempo di ciclo è già in esecuzione, viene interrotto, il valore viene inviato e si avvia un nuovo tempo di ciclo. Il valore continua quindi ad essere inviato ciclicamente. |
Invia [valore] solo ciclicamente |
Se non è in esecuzione alcun tempo di ciclo, il valore viene inviato immediatamente e viene avviato un nuovo tempo di ciclo. Se un tempo di ciclo è già in corso, non viene interrotto; il valore viene inviato allo scadere del tempo di ciclo corrente e viene avviato un nuovo tempo di ciclo. Il valore continua quindi ad essere inviato ciclicamente. |
Imposta il valore dell’oggetto su [valore] (sola lettura) |
Il valore viene scritto nell’oggetto e non viene inviato. Qualsiasi tempo di ciclo attivo viene terminato. Se si desidera che il valore venga letto da una visualizzazione, ad esempio, è necessario impostare il flag Read per l'oggetto. |
Invia proprio valore |
Viene inviato il valore corrente dell’oggetto. Qualsiasi tempo di ciclo attivo viene terminato. È quindi possibile, ad esempio, inviare un valore con l’indirizzo del gruppo di invio precedentemente ricevuto tramite un altro indirizzo di gruppo. In questo modo si salva un setpoint nel pulsante e questo valore viene inviato quando necessario. |
Invia valore 1 e quindi valore 2 dopo un tempo ciclo |
Il valore 1 viene inviato immediatamente e il valore 2 viene inviato dopo un tempo di ciclo, indipendentemente dal fatto che un tempo di ciclo sia già in esecuzione o meno. È possibile utilizzare questa funzione ad es. per inviare un secondo setpoint con un ritardo. La durata viene impostata tramite il tempo di ciclo. |
Nessuna (stop invio ciclico) |
Nessuna azione eseguita e il tempo di ciclo attivo viene interrotto. Selezionare questa funzione per fermare anche l’invio ciclico. |
Nessuna modifica |
L’azione corrente viene mantenuta e qualsiasi invio ciclico attivo viene mantenuto. Selezionare questa azione per il rilascio se, ad esempio, è stata attivata l’azione Invia valore 1 e quindi valore 2 dopo un tempo ciclo. |