MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Modalità di programmazione

È possibile attivare la modalità di programmazione in due modi:

  • Premere il pulsante di programmazione KNX sul lato posteriore del dispositivo.

  • Premere un pulsante sulla parte anteriore di ciascun lato contemporaneamente per avviare la modalità di pulizia e aggiungere altri 5 secondi (10 s + 5 s = 15 s).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?