Tipo di oggetto
È possibile inviare al bus i valori tramite i seguenti oggetti, premendo un tasto:
Tipo di oggetto |
Opzioni di regolazione |
Dispositivi |
---|---|---|
Setpoint temperatura (DPT 9.001) |
Setpoint temperatura |
MTN6730-0002 o la maggior parte dei pannelli di controllo della temperatura. |
Valore setpoint assoluto |
||
Valore setpoint relativo |
||
Scostamento temperatura (DPT 9.002) |
Differenza temperatura di riferimento 2 byte |
MTN6215-5910 MTN6730-0003 |
Scostamento temperatura (DPT 6.010) |
Differenza temperatura di riferimento 1 byte |
MTN6730-0002 |
Per visualizzare il valore del setpoint di temperatura nel campo centrale, è necessario impostare l’ingresso Setpoint del display del campo centrale nello stesso gruppo con l’oggetto per l’impostazione della temperatura della valvola.