MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Panoramica delle funzioni

Il numero di pulsanti e funzioni varia in base al modulo. La seguente panoramica si riferisce al modulo universale.

Impostazioni generali

Funzione pulsante

Funzione 1 – 8

Tipo di dispositivo

Tipo di dispositivo

Impostazione dispositivo per il lato sinistro e destro

Numero di pulsanti

Abbinamento pulsante con funzione

Funzione pulsante – Lato sinistro/destro

Pulsante 1 – 8

Campo centrale display

Tipo indicazione linea 1 – 4


Impostazioni estese

Ritardo avvio

Ritardo aggiuntivo avvio dell’applicazione

Stato del dispositivo

Invio ciclico segnale vita

Modo notte

 

Modalità pulizia

Impostazione ora per modalità pulizia

Lingua interfaccia

 

Impostazioni del display

Livello di retroilluminazione modo normale/notte

Modo standby

Indicatore orientamento

Visibilità indicatore

Colore e luminosità del LED

Funzione di prossimità

Modalità di attivazione della funzione di prossimità

Tipo di oggetto di output

Invio valore di uscita ciclicamente

Sensore temperatura interna

Compensazione sensore interno

Tipo di datapoint per l’oggetto temperatura

Invio temperatura quando il risultato cambia di

Invio ciclico temperatura


Funzione 1 – 8

Impostazioni/Rapide per la funzione 1 – 8

Nessuna funzione

Configurazione icona

Alterna

 

Pulsante

 

Dimming

 

Veneziana

 

Fronti 1 bit, 2 bit (priorità), 4 bit, 1 byte

 

Fronti con valori a 2 byte

 

Slider 8 bit

 

Scena

 

Luce RGB

 

Regolazione temperatura colore

 

Diminuzione temperatura

 

Aumento temperatura


Logica

Funzioni logiche

1a – 8a funzione logica

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?