MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Comparatore soglie

Il comparatore soglie confronta il valore di input con la soglia.

1a logica

Funzione del canale

Comparatore soglie

Tipo dati valore soglia

4 bit, 1/2/4 byte

 

Valore soglia

0 – 255

   

Se Valore oggetto < Valore soglia

Non inviare telegramma/Invio valore 1/0

   

Se Valore oggetto = Valore soglia

   

Se Valore oggetto!= Valore soglia

   

Se Valore oggetto > Valore soglia

   

Se Valore oggetto ≤ Valore soglia

   

Se valore oggetto ≥ Valore soglia

È possibile impostare una soglia, selezionare il tipo di confronto e scegliere quale valore inviare dopo il confronto:

  • 0

  • 1

  • Non inviare telegramma

L'opzione Invia output quando consente di impostare se l’output deve essere inviato dopo aver ricevuto un nuovo telegramma all’input o ad ogni modifica dell'oggetto di output.

Questa impostazione è consigliabile se si prevede una risposta rapida. Inoltre, aiuta a prevenire il sovraccarico del bus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?