2508_Wiser_KNX

Equipo agregado

Puede combinar electrodomésticos o dispositivos domésticos individuales en un equipo agregado. Esto es útil si desea supervisar, por ejemplo, el consumo de energía total para iluminación. Cuando varias familias viven en el hogar, puede usar esta herramienta para determinar cuánta electricidad consume cada una.

El equipo agregado se muestra en la lista de equipos en la parte inferior de la pantalla en el complemento Energía. También puede verlo en la aplicación como otra carga.


El equipo agregado se crea de la siguiente manera:

  1. En el navegador web, abra el complemento Energía del controlador.
  2. Haga clic en + en la esquina inferior derecha de la pantalla > haga clic en Añadir equipo agregado. Aparecerá el formulario para crear nuevos equipos agregados.

  3. Rellene el formulario de la siguiente manera:

    General

    Objetos

    Título: Nombre del equipo.

    Obligatorio

    Opcional

    Tipo de equipo: Seleccione el tipo de dispositivo.

    Potencia activa: Potencia real consumida o suministrada. Unidad = W (vatios) o kW.

    Seleccione todas las direcciones de grupo de potencia para el equipo agregado.

    Estado del dispositivo: Asignará el registro de estado del objeto KNX del equipo. El estado se muestra en el complemento:

    1 = ok / 0 = error.

    Seleccione todas las direcciones de grupo de estado para el equipo agregado.

    Habitaciones: Elija su habitación.

    Energía consumida: Energía activa acumulada total consumida por el equipo.

    Seleccione todas las direcciones de grupo de energía para el equipo agregado.

    NOTA: Complete el mismo número de direcciones de grupo en los campos Potencia activa y Energía consumida. Límite máximo: 10 direcciones de grupo por campo.

    Dirección del equipo virtual = representa colectivamente las direcciones agregadas individuales de la pestaña Objetos para que pueda verlos todos como un solo equipo en el complemento Energía y en la aplicación. Rellene solo un elemento en cada cuadro.
  4. Haga clic en Guardar.

El equipo agregado aparece como un elemento en la lista de equipos del complemento Energía. El equipo agregado asignado está disponible en (nueva pestaña) en la parte inferior derecha de la aplicación móvil.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.