2508_Wiser_KNX

Aggregiertes Gerät

Sie können einzelne Haushaltsgeräte oder andere Geräte zu einem aggregierten Gerät kombinieren. Dies ist nützlich, wenn Sie beispielsweise den Gesamtenergieverbrauch für die Beleuchtung überwachen möchten. Wenn mehrere Familien im Haus leben, können Sie mit diesem Tool herausfinden, wie viel Strom jede von ihnen verbraucht.

Ein aggregiertes Gerät wird in der Geräteliste am unteren Bildschirmrand im Energy-Plugin angezeigt. Sie können es auch in der Applikation als eine weitere Last sehen.


Sie erstellen ein aggregiertes Gerät wie folgt:

  1. Öffnen Sie in Ihrem Webbrowser das Energy-Plugin für Ihren Controller.
  2. Klicken Sie auf + in der unteren rechten Bildschirmecke > Klicken Sie auf Aggregiertes Gerät hinzufügen. Das Formular zum Erstellen eines neuen aggregierten Geräts wird angezeigt.

  3. Füllen Sie das Formular wie folgt aus:

    Allgemein

    Objekte

    Titel: Name des Geräts.

    Vorgeschrieben

    Optional

    Gerätetyp: Wählen Sie den Gerätetyp aus.

    Wirkleistung: Die tatsächlich verbrauchte oder gelieferte Leistung. Einheit = W (Watt) oder kW.

    Wählen Sie alle Leistungsgruppenadressen für das aggregierte Gerät aus.

    Gerätestatus: Er ordnet das KNX-Objektstatusregister des Gerätes zu. Der Status wird im Plugin angezeigt:

    1 = ok/0 = Fehler.

    Wählen Sie alle Statusgruppenadressen für das aggregierte Gerät aus.

    Räume: Wählen Sie Ihren Raum aus.

    Aufgenommene Energie: Die kumulative Gesamtwirkenergie, die vom Gerät verbraucht wird.

    Wählen Sie alle Energiegruppenadressen für das aggregierte Gerät aus.

    HINWEIS: Geben Sie die gleiche Anzahl von Gruppenadressen in die Felder Wirkleistung und Aufgenommene Energie ein. Maximaler Grenzwert: 10 Gruppenadressen pro Feld.

    Adresse des virtuellen Geräts = stellt die einzelnen aggregierten Adressen aus der Registerkarte Objekte gemeinsam dar, so dass sie im Energy-Plugin und in der Applikation alle als ein Gerät angezeigt werden. Geben Sie nur ein Element in jedes Feld ein.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Das Aggregierte Gerät wird als Element in der Geräteliste des Energy-Plugins angezeigt. Das zugeordnete Aggregierte Gerät ist verfügbar in (neue Registerkarte) unten rechts in der mobilen App.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.