2508_Wiser_KNX

Apparecchiature aggregate

È possibile combinare singoli elettrodomestici o dispositivi in un’unica apparecchiatura aggregata. Questa funzione è utile, ad esempio, per monitorare il consumo totale di energia per l’illuminazione. Se nella casa vivono diverse famiglie, è possibile utilizzare questo strumento per determinare la quantità di elettricità consumata da ciascuna di esse.

L’apparecchiatura aggregata viene visualizzata nell’elenco delle apparecchiature nella parte inferiore dello schermo, nel plugin Energia. Nell’applicazione è anche possibile vederla come un altro carico.


Per creare un’apparecchiatura aggregata, procedere come segue:

  1. Nel browser web, aprire il plugin Energia per il controller.
  2. Fare clic su + nell’angolo inferiore destro dello schermo > fare clic su Aggiungi apparecchiatura aggregata. Viene visualizzato il modulo per la creazione di nuove apparecchiature aggregate.

  3. Compilare il modulo come segue:

    Generale

    Oggetti

    Titolo Nome dell’apparecchiatura.

    Obbligatorio

    Opzionale

    Tipo di apparecchiatura: Selezionare il tipo di dispositivo.

    Potenza attiva: La potenza effettivamente consumata o erogata. Unità = W (Watt) o kW.

    Selezionare tutti gli indirizzi del gruppo di alimentazione per le apparecchiature aggregate.

    Stato dispositivo: Mappa il registro di stato oggetto KNX delle apparecchiature. Lo stato viene visualizzato nel plugin:

    1 = ok / 0 = errore.

    Selezionare tutti gli indirizzi del gruppo stato per le apparecchiature aggregate.

    Stanze: Seleziona la tua stanza.

    Energia assorbita: L’energia attiva cumulativa totale consumata dall’apparecchiatura.

    Selezionare tutti gli indirizzi del gruppo di energia per le apparecchiature aggregate.

    NOTA: Immettere lo stesso numero di indirizzi di gruppo nei campi Potenza attiva ed Energia assorbita. Limite massimo: 10 indirizzi di gruppo per campo.

    Indirizzo apparecchiatura virtuale = rappresenta collettivamente i singoli indirizzi aggregati dalla scheda Oggetti in modo da poterli visualizzare tutti come un’unica apparecchiatura nel plugin Energia e nell’applicazione. Compilare solo un elemento in ogni casella.
  4. Fare clic su Salva.

Apparecchiatura aggregata compare come una voce nell’elenco delle apparecchiature del plugin Energia. L’apparecchiatura aggregata mappata è disponibile in (nuova scheda) in basso a destra nell’app mobile.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.