2508_Wiser_KNX

Elimina il mio account

Per eliminare l’account, procedere come segue:

  1. Toccare > Account > Elimina account.

  2. Leggere attentamente cosa comporta eliminare un account:

    • Non si avrà più accesso all’app e non sarà più possibile utilizzare la funzione di controllo vocale.

    • Sarà comunque possibile utilizzare il controller e accedervi tramite qualsiasi browser web mentre si è a casa (su rete locale).

    • Tutte le programmazioni orarie, le scene e la logica create continueranno a funzionare in quanto memorizzate localmente nel controller.

    • I dispositivi presenti nell’impianto continueranno a funzionare come di consueto.

    • Una volta eliminato l’account, si verrà automaticamente disconnessi dall’app e non sarà più possibile accedervi.

    • Se si cambia idea e si desidera ricreare un account, occorre registrarsi nuovamente nell’app.

    • Non sarà più possibile accedere ai dati precedenti (saranno cancellati per sempre).


  3. Per continuare, toccare Elimina il mio account > digitare la password per confermare l’eliminazione dell’account > toccare Conferma.

    NOTA: Se la password è errata, sarà necessario reinserirla o annullare la procedura.

  4. Controllare la cassetta di posta elettronica e fare clic sul pulsante di conferma per concludere la procedura.


NOTA: L’eliminazione di un account non può essere annullata.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.