2508_Wiser_KNX

Borrar mi cuenta

Para borrar su cuenta, siga estos pasos:

  1. Pulse > Cuenta > Borrar mi cuenta.

  2. Lea atentamente qué implica borrar una cuenta:

    • Ya no tendrá acceso a la aplicación y no podrá usar la función de control por voz.

    • Podrá seguir usando su controlador y acceder al mismo a través de cualquier navegador web mientras esté en su hogar (en la red local).

    • Todos los horarios, escenas y cualquier lógica que haya creado seguirán funcionando, pues se almacenan localmente en su controlador.

    • Los dispositivos KNX de su instalación seguirán funcionando como de costumbre.

    • Una vez que borre su cuenta, se cerrará automáticamente la sesión de la aplicación y no podrá volver a conectarse.

    • Si cambia de opinión y quiere volver a crear su cuenta, deberá registrarse de nuevo en la aplicación.

    • No podrá recuperar sus datos antiguos (los datos se borrarán definitivamente).


  3. Si aún desea continuar, pulse Borrar mi cuenta > escriba su contraseña para confirmar el borrado de la cuenta > pulse Confirmar.

    NOTA: Si la contraseña es incorrecta, deberá volver a introducirla o cancelar el proceso.

  4. Revise su buzón y haga clic en el botón de confirmación para finalizar el proceso.


NOTA: La acción de borrar una cuenta no se puede deshacer.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.