2508_Wiser_KNX

EVlink Pro AC

CONTROLLER

Impostazioni

Generale

Oggetti

Campi obbligatori

Campi facoltativi

Campi obbligatori

Campi facoltativi

Titolo

Tipo di apparecchiatura

Tipo di caricabatterie

Stanze

Limite potenza (A)

Direzione inversa

Stato

Consumo durante l’ultima carica

Comando remoto

Energia

Potenza

Stato EV

Setpoint di ricarica

Avvio carica

Arresto della carica

Orario della transazione

Stato dispositivo

Istruzioni importanti per la ricarica

  1. Avvio ricarica: All’inizio della ricarica, sono disponibili due opzioni:

    • Pausa: È possibile sospendere il processo di carica.

    • Stop: In alternativa, è possibile fermarlo.

  2. Ricarica sospesa: Se si sceglie di sospendere la carica:

    • È possibile riprendere in seguito.

    • Quando si interrompe la ricarica, non è possibile scollegare l’auto dal caricabatterie (la spina del cavo è bloccata nella presa del caricabatterie).

  3. Ricarica arrestata: Se si sceglie di arrestare la carica:

    • è necessario scollegare e quindi ricollegare l’auto prima di iniziare di nuovo la ricarica.

NOTA: Dopo il completamento della ricarica, possono essere necessari fino a 15 minuti per sincronizzare le informazioni e azzerare il contatore di ricarica dell’app. Se si avvia di nuovo la ricarica, è probabile che il contatore utilizzi i valori della sessione precedente come punto di partenza. Il contatore visualizzerà valori precisi quando il livello di carica supererà quello della sessione precedente.

Stato del caricabatterie

Significato

EVlink Pro AC / disponibile

L’EV è scollegato.

EVlink Pro AC / Caricamento in corso

L’EV è collegato, ma la ricarica non è iniziata.

EVlink Pro AC / Carica in corso

L’EV è in carica.

EVlink Pro AC / Messo in pausa da EV

Messo in pausa dall’EV.

EVlink Pro AC / Messo in pausa dall’utente

Messo in pausa dall’utente o dal caricabatterie EV.

EVlink Pro AC / Fine

La ricarica è stata arrestata e il sistema EV è ancora collegato.

EVlink Pro AC / Errore

È stato rilevato un errore.


Widget

Questo widget viene configurato tramite il plugin Energia, non la configurazione Touch. Vedere Veicoli elettrici.

EVlink Pro AC


APPLICAZIONE MOBILE

Widget dell’app


Schermata di controllo

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.