2508_Wiser_KNX

EVlink Pro AC

CONTROLADOR

Ajustes

General

Objetos

Campos obligatorios

Campos opcionales

Campos obligatorios

Campos opcionales

Título

Tipo de equipo

Tipo de cargador

Habitaciones

Límite de potencia (A)

Marcha atrás

Estado

Consumida en la última carga

Comando remoto

Energía

Potencia

Estado de VE

Valor nominal de carga

Inicio de carga

Parada de carga

Tiempo de transacción

Estado del dispositivo

Instrucciones importantes sobre carga

  1. Empezar a cargar: Cuando comience la carga, tiene dos opciones:

    • Pausa: Puede pausar el proceso de carga.

    • Parada: Como alternativa, puede pararlo.

  2. Pausar carga: Si decide pausar la carga:

    • Puede reanudarla más tarde.

    • Durante la pausa, no puede desconectar el vehículo del cargador (el enchufe del cable permanece bloqueado en el enchufe del cargador).

  3. Parar carga: Si decide parar la carga:

    • Debe desenchufar y volver a enchufar el vehículo antes de volver a iniciar la carga.

NOTA: Una vez completada la carga, puede tardar hasta 15 minutos sincronizar la información y restablecer el contador de carga de la aplicación. Si comienza a cargar de nuevo, es probable que el contador use valores de la sesión anterior como punto de partida. El contador mostrará valores precisos en cuanto el nivel de carga supere los valores de la sesión anterior.

Estado del cargador

Significado

EVlink Pro AC/Disponible

El vehículo está desenchufado.

EVlink Pro AC/Iniciando

El vehículo está enchufado, pero la carga no ha comenzado.

EVlink Pro AC/Cargando

El vehículo se está cargando.

EVlink Pro AC/Pausado por el VE

Pausado por el vehículo.

EVlink Pro AC/Pausado por el usuario

Pausado por el usuario o el cargador del vehículo.

EVlink Pro AC/Finalizando

Se ha parado la carga y el vehículo aún está enchufado.

EVlink Pro AC/Error

Se ha detectado un error.


Widget

Este widget se configura a través del complemento Energía, y no a través de la configuración Touch. Consulte Vehículos eléctricos.

EVlink Pro AC


APLICACIÓN MÓVIL

Widget de la aplicación


Pantalla de control

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.