2508_Wiser_KNX

EVlink Pro AC

CONTROLLER

Einstellungen

Allgemein

Objekte

Pflichtfelder

Optionale Felder

Pflichtfelder

Optionale Felder

Titel

Gerätetyp

Ladegerätetyp

Räume

Leistungsgrenze (A)

Richtung umkehren

Status

Verbrauch bei letzter Aufladung

Fernsteuerung

Energie

Leistung

Zustand des Elektrofahrzeugs

Sollwert für Ladung

Ladestart

Ladestopp

Transaktionszeit

Gerätestatus

Wichtige Ladeanweisungen

  1. Aufladung beginnt: Zu Beginn des Ladevorgangs haben Sie zwei Möglichkeiten:

    • Unterbrechen: Sie können den Ladevorgang unterbrechen.

    • Stopp: Alternativ können Sie ihn stoppen.

  2. Unterbrochener Ladevorgang: Wenn Sie den Ladevorgang unterbrechen möchten:

    • Sie können ihn später fortsetzen.

    • Während der Unterbrechung können Sie das Auto nicht vom Ladegerät trennen (der Kabelstecker bleibt in der Ladegerätbuchse verriegelt).

  3. Gestoppter Ladevorgang: Wenn Sie den Ladevorgang abbrechen möchten:

    • Sie müssen den Stecker abziehen und das Auto dann wieder anschließen, bevor Sie den Ladevorgang erneut starten.

HINWEIS: Nach Abschluss des Ladevorgangs kann es bis zu 15 Minuten dauern, um die Informationen zu synchronisieren und den App-Ladezähler zurückzusetzen. Wenn Sie den Ladevorgang erneut starten, verwendet der Zähler wahrscheinlich die Werte der vorherigen Sitzung als Ausgangspunkt. Der Zähler zeigt genaue Werte an, sobald der Ladepegel die Werte der vorherigen Sitzung überschritten hat.

Status des Ladegeräts

Bedeutung

EVlink Pro AC / Verfügbar

Elektrofahrzeug ist nicht angeschlossen.

EVlink Pro AC / Ladevorgang wird vorbereitet

Elektrofahrzeug ist angeschlossen, aber der Ladevorgang hat nicht begonnen.

EVlink Pro AC / Wird geladen

Elektrofahrzeug wird geladen.

EVlink Pro AC / Angehalten vom Elektrofahrzeug

Angehalten vom Elektrofahrzeug.

EVlink Pro AC / Angehalten vom Benutzer

Angehalten vom Benutzer oder vom Ladegerät für Elektrofahrzeuge.

EVlink Pro AC / Wird abgeschlossen

Der Ladevorgang wurde gestoppt und das Elektrofahrzeug ist noch angeschlossen.

EVlink Pro AC /Fehler

Ein Fehler wurde erkannt.


Widget

Dieses Widget wird über das Energy-Plugin und nicht über dieTouch-Konfiguration eingerichtet. Siehe Elektrofahrzeuge.

EVlink Pro AC


MOBILE APPLIKATION

App-Widget


Steuerungsbildschirm

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.