2508_Wiser_KNX

Energiegruppen

In einem Wohnhaus gibt es verschiedene Energiequellen und Geräte wie folgt:

  • Netz

Das Netz ist der Eingangspunkt des öffentlichen Stromverteilungsnetzes zum Haus. Das Haus verbraucht Energie aus dem Netz, kann aber auch elektrische Energie ins Netz liefern, wenn eine Solaranlage installiert ist.


  • Solarmodule

Das ist eine fotovoltaische Energiequelle. Ein Wechselrichter muss an die Solarmodule angeschlossen werden, um die erzeugte Energie umzuwandeln und sie an das Haus zu übertragen. Der Wechselrichter liefert auch Informationen über die Energiemenge, die von den Solarmodulen erzeugt wird.


  • Batterie

Batteriespeicher speichern Solarenergie zur späteren Verwendung. Er ist normalerweise mit dem Wechselrichter verbunden, der das Laden und Entladen der Batterie verwaltet und Informationen über die geladene und entladene Energie liefert.


  • Elektrogeräte

Ein Elektrogerät ist ein Haushaltsgerät, das Energie verbraucht, um seinen Zweck zu erfüllen, wie z. B. eine Waschmaschine oder ein Boiler.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.