2508_Wiser_KNX

Grupos de energía

En una hogar residencial hay varias fuentes de energía y electrodomésticos como:

  • Red

La red es el punto de entrada al hogar de la red pública de distribución de energía eléctrica. El hogar consume energía de la red, pero también puede suministrar energía eléctrica a la red si se instala un sistema solar.


  • Paneles solares

Es una fuente de energía fotovoltaica. Es necesario conectar un inversor a los paneles solares para transformar la energía generada y transmitirla al hogar. El inversor también proporciona información sobre la cantidad de energía generada por los paneles.


  • Batería

El almacenamiento de batería almacena la energía solar para su uso posterior. Normalmente está conectada a un inversor que gestiona la carga y descarga de la batería y que proporciona información sobre la energía cargada y descargada.


  • Electrodomésticos

Un electrodoméstico es cualquier dispositivos doméstico que consume energía para cumplir su propósito, como una lavadora o una caldera.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.