2508_Wiser_KNX

Gruppi di energia

In una casa residenziale, ci sono varie fonti di energia ed elettrodomestici come segue:

  • Rete

La rete è il punto di ingresso della rete pubblica di distribuzione dell’energia elettrica alla casa. La casa consuma energia dalla rete, ma può anche fornire energia elettrica alla rete nel caso in cui sia stato installato un sistema solare.


  • Pannelli solari

È una fonte di energia fotovoltaica. Un inverter deve essere collegato ai pannelli solari per trasformare l’energia generata e trasmetterla alla casa. L’inverter fornisce inoltre informazioni sulla quantità di energia generata dai pannelli.


  • Batteria

Lo stoccaggio della batteria immagazzina l’energia solare per un successivo utilizzo. Generalmente è collegato a un inverter che gestisce la carica e la scarica della batteria e fornisce informazioni sull’energia caricata e scaricata.


  • Elettrodomestici

Per elettrodomestico si intende qualsiasi dispositivo domestico che consumi energia per il suo scopo, per es. una lavatrice o una caldaia.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.