2508_Wiser_KNX

Elektrogeräte

Bei elektrischen Geräten ist es wichtig, ihren Energieverbrauch zu verstehen. Elektrogeräte können alle Haushaltsgeräte sein, die Energie verbrauchen, um ihren Zweck zu erfüllen (z. B. Waschmaschine, Boiler). Sie müssen die Elektrogeräte wie weiter unten beschrieben zuordnen.

Ein Gerät, das die Energiedaten Ihres Elektrogeräts bereitstellt, wie z. B. ein Energiezähler, eine intelligente Steckdose oder ein intelligenter Stecker, muss an den Controller angeschlossen, in Betrieb genommen und die folgenden KNX-Objekte müssen bereitgestellt werden:

  • Wirkleistung: Dies entspricht dem tatsächlichen Stromverbrauch des Elektrogeräts.
    Weisen Sie dem KNX-Objekt entweder die Einheit Watt (W) oder Kilowatt (kW) zu.

  • Verbrauchte Wirkenergie: Dies spiegelt den gesamten kumulativen Energieverbrauch des Elektrogeräts über einen längeren Zeitraum wider.
    Weisen Sie dem KNX-Objekt die Einheit Wattstunden (Wh) zu.


Wenn KNX-Objekte verfügbar sind, ordnen Sie sie im Energy-Plugin wie folgt zu:

  1. Öffnen Sie in Ihrem Webbrowser das Energy-Plugin für Ihren Controller.

  2. Klicken Sie rechts unten auf + > klicken Sie auf Gerät hinzufügen. Das Formular zum Erstellen neuer Geräte wird angezeigt.

  3. Füllen Sie die Registerkarte Allgemein des Formulars wie folgt aus:

    Titel

    Beliebiger Name.

    Leistungsgrenze (W)

    Alarmschwellenwert (wird mit der Wirkleistung verglichen)-

    0 = Alarm ist nicht gesetzt.

  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Objekte und füllen Sie sie wie folgt aus:

    Wirkleistung

    Wirkleistung.

    Aufgenommene Energie (für Verbrauchsberechnung erforderlich)

    Verbrauchte Energie.

    Gerätestatus (1 Bit)

    Optional (der Status wird im Plugin angezeigt).

    1 = OK/ 0 = Fehler

  5. Klicken Sie auf Speichern.


    Das Elektrogerät wird als Element in der Geräteliste angezeigt.

  6. Aktivieren Sie das Elektrogerät (Kontrollkästchen links) > klicken Sie auf unten links > klicken Sie auf Auswahl zum Raum hinzufügen > wählen Sie aus, zu welchem Raum/welchen Räumen das Elektrogerät hinzugefügt werden soll.

    HINWEIS: Räume müssen bereits in Touch Config erstellt worden sein.
  7. Klicken Sie auf Hinzufügen.

Die zugeordnete Leistung und Energie des Elektrogeräts ist verfügbar in (neue Registerkarte) unten rechts in der mobilen Applikation.


Tippen Sie auf in der App und prüfen Sie, ob das Elektrogerät ordnungsgemäß überwacht wird:

  • Die Werte in der Ansicht Live müssen sofort angezeigt werden.

  • Sie müssen auf den Datenverlauf warten und das System genügend Daten generieren lassen, um sie in der App anzuzeigen.

HINWEIS: Nach jeder Aktualisierung der Konfiguration im Energy-Plugin ist es immer notwendig, die App vollständig zu schließen und sie erneut zu öffnen, um das neueste Update zu sehen. Wenn die Daten nicht korrekt angezeigt werden, siehe Energie-Fehlerbehebung.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.