2508_Wiser_KNX

Vehículos eléctricos

La aplicación móvil es compatible con los cargadores EVlink Pro AC de Schneider y la función Cargar ahora (actualmente no se admite el establecimiento de horarios). Para configurar, debe asignar el cargador EVlink Pro AC como cualquier otro electrodoméstico en el complemento Energía.

El cargador debe estar conectado al controlador y puesto en marcha, y se deben proporcionar los objetos KNX pertinentes.

En cuanto los objetos KNX estén disponibles, asígnelos en el complemento Energía de la siguiente manera:

  1. En el navegador web, conéctese a su controlador y abra el complemento Energía.

  2. Haga clic en + en la esquina inferior derecha > haga clic en Añadir equipo. Aparecerá el formulario para crear nuevos equipos.

  3. Complete la pestaña General del formulario de la siguiente manera:

    Título

    Cualquier nombre

    Límite de potencia (A)

    Umbral de alarma (se compara con la potencia)

    0 = alarma no definida

    Marcha atrás

    Deje este atributo sin marcar.

  4. Haga clic en la pestaña Objetos y rellene como se indica a continuación:

    Estado (registro del cargador)

    Estado del cargador

    Valor nominal de carga (registro del cargador)

    Velocidad de carga (A)

    **Inicio de carga

    Inicio de la carga (s)

    Entero sin signo de 4 bytes

    **Parada de carga

    Final de la carga (s)

    Entero sin signo de 4 bytes

    Potencia (registro del cargador)

    Potencia del cargador (kW)

    Energía (registro del cargador)

    La cantidad acumulada de energía eléctrica consumida por el cargador desde la instalación de la aplicación/operación del cargador (kWh)

    ** Consumida en la última carga

    La energía utilizada durante la última carga (kWh)

    Coma flotante de 4 bytes

    **Tiempo de transacción

    Tiempo de carga (s)

    Entero sin signo de 4 bytes

    Comando remoto (registro del cargador)

    Comandos de control para el cargador (inicio, parada, pausa)

    **Estado del dispositivo

    Estado de comunicación del cargador con el controlador (1/0)


    NOTA:
    • Los objetos etiquetados como Registro del cargador se obtienen del cargador a través del protocolo Modbus (consulte Cargadores compatibles para vehículos eléctricos).

    • **: debe crear estos objetos en su controlador, preferiblemente como objetos virtuales.
      Por razones prácticas, asigne a los objetos creados en el controlador el mismo nombre que en la tabla anterior para que no haya dudas al realizar la asignación.


  5. Haga clic en Guardar.


    El electrodoméstico aparece como un elemento de la lista de equipos.

  6. Marque el electrodoméstico (casilla a la izquierda) > haga clic en en la parte inferior izquierda > haga clic en Añadir seleccionado a la habitación > seleccione la habitación o habitaciones a las que desea añadir el cargador.

    NOTA:
    Las habitaciones se deben haber creado ya en la Configuración Touch.
  7. Haga clic en Añadir.

La potencia y la energía del electrodoméstico asignado están disponibles en (nueva pestaña) en la parte inferior derecha de la aplicación móvil.


Pulse en la aplicación y compruebe si el electrodoméstico está supervisado correctamente:

  • En la visualización En vivo, los valores deben mostrarse al instante.

  • Debe esperar al historial de datos y dejar que el sistema genere suficientes datos para que se muestren en la aplicación.

NOTA:
Después de cualquier actualización de la configuración en el complemento Energía, siempre es necesario cerrar del todo la aplicación y abrirla de nuevo para ver la última actualización. Si los datos no se visualizan correctamente, consulte Solución de problemas de energía.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.