2508_Wiser_KNX

Elettrodomestici

Quando si tratta di apparecchiature elettriche, è essenziale comprendere i loro consumi energetici. Per elettrodomestico si intende qualsiasi apparecchiatura domestica che consumi energia per il suo scopo (per esempio, lavatrice, caldaia). È necessario mappare tali apparecchiature come descritto di seguito.

Un dispositivo che fornisce i dati energetici dell’apparecchiatura, come un contatore di energia, una presa intelligente o una smart plug, deve essere collegato al controller, messo in servizio e devono essere forniti i seguenti oggetti KNX:

  • Potenza attiva: rappresenta la potenza effettiva consumata da un’apparecchiatura.
    Assegnare all’unità oggetto di KNX watt (W) o kilowatt (kW).

  • Energia attiva consumata: riflette l’energia cumulativa totale consumata dall’apparecchio nel tempo.
    Assegnare l’unità dell’oggetto KNX a wattora (Wh).


Se sono disponibili oggetti KNX, mapparli nel plugin Energia come segue:

  1. Nel browser web, aprire il plugin Energia per il controller.

  2. Fare clic su + nell’angolo inferiore destro > fare clic su Aggiungi apparecchiatura. Viene visualizzato il modulo per la creazione di nuove apparecchiature.

  3. Compilare la scheda Generale del modulo come segue:

    Titolo

    Qualunque nome.

    Limite di potenza (W)

    Soglia di allarme (viene confrontata con Potenza attiva)-

    0 = allarme non impostato.

  4. Fare clic sulla scheda Oggetti e compilarla come segue:

    Potenza attiva

    Potenza attiva.

    Energia assorbita (necessaria per il calcolo del consumo)

    Energia consumata.

    Stato dispositivo (1 bit)

    Opzionale (lo stato verrà visualizzato nel plugin).

    1 = OK/ 0 = errore

  5. Fare clic su Salva.


    L’apparecchio compare come un elemento dell’elenco delle apparecchiature.

  6. Selezionare l’apparecchiatura (casella di controllo a sinistra) > fare clic su in basso a sinistra > fare clic su Aggiungi selezionato alla stanza > scegliere a quale/i stanza/e si desidera aggiungere l’elettrodomestico.

    NOTA: Le stanze devono essere già create Touch Config.
  7. Fare clic su Aggiungi.

L’energia e l’alimentazione dell’apparecchio con mappatura sono disponibili in (nuova scheda) in basso a destra nell’applicazione per dispositivi mobili.


Toccare nell’app e controllare che l’apparecchio sia monitorato correttamente:

  • I valori nella visualizzazione Live devono essere visualizzati immediatamente.

  • Per la cronologia dei dati, è necessario attendere e lasciare che il sistema generi abbastanza dati da visualizzare nell’app.

NOTA: Dopo ogni aggiornamento della configurazione nel plugin Energia, è sempre necessario chiudere completamente l’app e aprirla di nuovo per vedere l’ultimo aggiornamento. Se i dati non vengono visualizzati correttamente, vedere Risoluzione dei problemi energetici.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.