2508_Wiser_KNX

Netz

Sie müssen das Netz zuordnen, da netzunabhängige Solaranlagen nicht unterstützt werden.

Dies ist für die folgende Überwachung erforderlich:

  1. Verbrauchte Energie aus dem Netz.

  2. Energie, die an das Netz geliefert wird (wenn Solarmodule im Haus vorhanden sind). Auf der Grundlage dieser Daten werden verschiedene Details berechnet.


Ein Gerät, das die Netzenergiedaten liefert, muss an den Controller angeschlossen, in Betrieb genommen und die folgenden KNX-Objekte bereitgestellt werden:

  • Wirkleistung: Es handelt sich um den tatsächlich vom Haus verbrauchten oder erzeugten Strom (sofern Solarmodule installiert sind).
    Weisen Sie diesem KNX-Objekt eine Einheit mit W oder kW zu.

  • Vom Netz erzeugte Wirkenergie (aus dem Netz bezogene Energie): Es handelt sich um die kumulierte Gesamtenergie, die vom Haus verbraucht wird.
    Weisen Sie diesem KNX-Objekt eine Einheit mit Wh zu.

  • Vom Netz aufgenommene Wirkenergie (selbst erzeugte Energie, die an das Netz zurückgeliefert wird): Es handelt sich um die kumulierte Gesamtenergie, die vom Haus erzeugt wird. Sie ist erforderlich, wenn das Haus Energie zurück ins Netz liefern kann, z. B. wenn Solarmodule oder eine Batterie installiert sind.
    Weisen Sie diesem KNX-Objekt eine Einheit mit Wh zu.

HINWEIS: Wenn Sie einen Solar-Wechselrichter verwenden, um die Daten bereitzustellen, siehe Unterstützte Solar-Wechselrichter.

Wenn KNX-Objekte verfügbar sind, ordnen Sie sie im Energy-Plugin wie folgt zu:

  1. Öffnen Sie in Ihrem Webbrowser das Energy-Plugin für Ihren Controller.

  2. Klicken Sie rechts unten auf + > klicken Sie auf Gerät hinzufügen. Das Formular zum Erstellen neuer Geräte wird angezeigt.

  3. Füllen Sie die Registerkarte Allgemein des Formulars wie folgt aus:

    Titel

    Beliebiger Name.

    Leistungsgrenze (W)

    Alarmschwellenwert (wird mit der Wirkleistung verglichen).

    0 = Der Alarm ist nicht gesetzt.

    Eigenverbrauch

    Überprüfen Sie das Attribut, ob Solarmodule oder eine Batterie installiert sind.

    Richtung umkehren

    Lassen Sie das Attribut deaktiviert

    HINWEIS: Wenn Energie vom Haus an das Netz geliefert werden kann, aktivieren Sie Eigenverbrauch. Andernfalls lassen Sie es deaktiviert.
    HINWEIS: Lassen Sie Richtung umkehren deaktiviert. Sie werden später in der mobilen Applikation feststellen, ob die Leistungsrichtung korrekt ist. Wenn nicht, kehren Sie zu diesem Attribut zurück und aktivieren Sie es.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Objekte und füllen Sie sie wie folgt aus:

    Kostal Wechselrichter-Beispiel

    Wirkleistung

    Wirkleistung

    Vom Netz erzeugte Energie zum Haus

    Aus dem Netz bezogene Energie

    Vom Netz entnommene Energie aus dem Haus

    Selbsterzeugte Energie, die ans Netz geliefert wird

    Gerätestatus

    Optional (der Status wird im Plugin angezeigt)

    1 = OK/ 0 = Fehler

    HINWEIS: Wenn die Energie nicht vom Haus an das Netz geliefert werden kann, lassen Sie Vom Netz aus dem Haus bezogene Energie unausgefüllt.
  5. Klicken Sie auf Speichern.


    Das Netz (GRID) wird als Element in der Geräteliste angezeigt.

  6. Aktivieren Sie das Netz (Kontrollkästchen links) > klicken Sie auf unten links > klicken Sie auf Auswahl zum Raum hinzufügen > wählen Sie aus, zu welchem Raum/welchen Räumen das Netz hinzugefügt werden soll.

    HINWEIS: Räume müssen bereits in Touch Config erstellt worden sein.
  7. Klicken Sie auf Hinzufügen.

Die zugeordnete Leistung und Energie des Netzes ist verfügbar in (neue Registerkarte) unten rechts in der mobilen Applikation (Mobile Applikation installieren).


Tippen Sie auf in der App und prüfen Sie, ob das Netz ordnungsgemäß überwacht wird:

  • Der Strom in der Live-Ansicht muss sofort angezeigt werden.

  • Sie müssen auf den Datenverlauf warten und das System genügend Daten generieren lassen, um sie in der App anzuzeigen.

HINWEIS: Nach jeder Aktualisierung der Konfiguration im Energy-Plugin ist es immer notwendig, die App vollständig zu schließen und sie erneut zu öffnen, um das neueste Update zu sehen. Wenn die Daten nicht korrekt angezeigt werden, siehe Energie-Fehlerbehebung.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.