2508_Wiser_KNX

Startbildschirm

Der Startbildschirm bietet einen umfassenden Überblick über alle Geräte in Ihrem Zuhause. Nachfolgend sind die wichtigsten Merkmale aufgeführt:

  1. Gerätestatus: Überprüfen Sie schnell den Status Ihrer Geräte.

  2. Gerätesteuerung: Einfache Verwaltung und Steuerung Ihrer Geräte direkt über den Startbildschirm.


Überblick über den Startbildschirm:

Wetterdaten

Wetter

Platzierung

Luftfeuchtigkeit

Windgeschwindigkeit

Temperatur

Uhrzeit von Sonnenaufgang und -untergang

Momente

Tippen Sie auf die Moment-Kachel, um den Moment auszulösen, ohne zum Bildschirm Automatisierungen zu navigieren. Im Abschnitt Einstellungen aktivieren Sie die Anzeige der Momente auf dem Startbildschirm.

Favoriten

Zeigt Elemente an, die Sie als Favoriten markiert haben.

Alle

Liste aller Räume mit den Geräten

Räume – Schnellzugriff

Raum- und Gerätemanagement.

Ziehen, um durch die Räume und ihre Geräte zu scrollen.

Startbildschirm-Symbol

Tippen, um den Startbildschirm anzuzeigen

Automatisierungen

Tippen, um zum Bildschirm Automatisierungen zu navigieren, um Momente und Automatisierungen einzurichten.

Mitteilungszentrale

Tippen, um Gerätebenachrichtigungen und Systemmeldungen anzuzeigen.

Energie

Antippen, um den Verbrauch und die Nutzung von Energie aus den verschiedenen in Ihrem Haus verfügbaren Quellen zu verwalten und zu überwachen.

Einstellungen

Konto

Tarif

Etagen & Räume

Geräte

Benachrichtigungen

Home Management

Startbildschirm

Unterstützung

Über

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.