2508_Wiser_KNX

Schermata Home

La schermata Home offre una vista completa di tutti i dispositivi della casa. Ecco le caratteristiche principali:

  1. Stato del dispositivo: Controllare rapidamente lo stato dei dispositivi.

  2. Controllo dispositivo: Gestire e controllare facilmente i dispositivi direttamente dalla schermata Home.


Panoramica schermata Home:

Pannello Meteo

Meteo

Posizione

Umidità

Velocità del vento

Temperatura

Ora dell’alba e del tramonto

Momenti

Toccare il riquadro del momento per attivare il momento senza dover navigare nella schermata Automazioni. Nella sezione Impostazioni, si abilita la visualizzazione dei momenti nella schermata Home.

Preferiti

Visualizza gli elementi contrassegnati come preferiti.

Tutto

Elenco di tutte le stanze con i dispositivi

Stanze – accesso rapido

Gestione di Stanze e dispositivi.

Trascinare per scorrere le Stanze e i relativi dispositivi.

Icona Schermata Home

Toccare per visualizzare la Schermata Home

Automazioni

Toccare per accedere alla schermata Automazioni, per impostare momenti e automazioni.

Centro Messaggi

Toccare per visualizzare le notifiche dei dispositivi e i messaggi di sistema.

Energia

Toccare per gestire e monitorare il consumo e l’uso dell’energia dalle varie fonti disponibili nella propria casa.

Impostazioni

Account

Tariffa

Piani e stanze

Dispositivi

Notifiche

Gestione domestica

Schermata Home

Supporto

Informazioni

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.