2508_Wiser_KNX

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio ofrece una vista completa de todos los dispositivos de su hogar. Estas son las características clave:

  1. Estado del dispositivo: Compruebe rápidamente el estado de sus dispositivos.

  2. Control del dispositivo: Administre y controle fácilmente sus dispositivos directamente desde la pantalla de inicio.


Información general de pantalla de inicio:

Panel meteorológico

Meteorología

Ubicación

Humedad

Velocidad viento

Temperatura

Hora del amanecer y el atardecer

Momentos

Toque el mosaico del momento para activarlo sin tener que navegar hasta la pantalla Automatizaciones. En la sección Ajustes, se habilita la visualización de momentos en la pantalla de inicio.

Favoritos

Muestra los elementos que ha marcado como favoritos.

Todo

Lista de todas las habitaciones con los dispositivos

Habitaciones – acceso rápido

Gestión de habitaciones y dispositivos.

Arrastre para desplazarse por las habitaciones y sus dispositivos.

Icono de pantalla de inicio

Toque para mostrar la pantalla de inicio

Automatizaciones

Toque para ir a la pantalla Automatizaciones, donde podrá configurar los Momentos y las Automatizaciones.

Centro de mensajes

Toque aquí para ver las notificaciones del dispositivo y los mensajes del sistema.

Energía

Toque aquí para gestionar y supervisar el consumo y el uso de energía de las diversas fuentes disponibles en su hogar.

Ajustes

Cuenta

Tarifa

Plantas y habitaciones

Dispositivos

Notificaciones

Gestión de los hogares

Pantalla de inicio

Soporte

Acerca de

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.