2508_Wiser_KNX

Registerkarte Live

Auf der Registerkarte Live können Sie den Energieverbrauch Ihrer gesamten Anlage in Echtzeit überwachen, einschließlich Haushaltsgeräten und anderen verbundenen Geräten. Dies hilft Ihnen, Verbrauchsgewohnheiten zu überwachen, Geräte mit hohem Verbrauch zu identifizieren und zu verstehen, wie Energie durch Ihr System fließt.

Übersicht über den Stromfluss

Der Stromfluss wird als kreisförmiges Anzeigefeld dargestellt, das den gesamten Stromverbrauch Ihres Zuhauses in Watt anzeigt. Am oberen Bildschirmrand werden die verfügbaren Energiequellen – basierend auf Ihrer Systemkonfiguration – zusammen mit der Menge an Energie angezeigt, die jede Quelle derzeit produziert oder verbraucht.

  • Netzverbrauch (kW): Zeigt die aktuell aus dem Stromnetz bezogene Leistung an.

  • Batterieverbrauch (kW): Zeigt den aktuell aus dem Batteriespeicher entnommenen Strom an. Nur sichtbar, wenn ein Batteriesystem vorhanden ist.

  • Solarstromerzeugung (kW): Zeigt die aktuell von Ihren Solarmodulen erzeugte Leistung an. Nur sichtbar, wenn eine Solaranlage konfiguriert ist.

  • Netz-Export: Dargestellt durch einen nach außen weisenden Pfeil, wenn Energie ins Netz zurückgespeist wird. Nur sichtbar, wenn die Einspeisung ins Netz unterstützt wird und aktiv ist.


Jede Energiequelle ist zur besseren Übersicht farblich gekennzeichnet:

  • Netz – blau

  • Batterie – dunkelgrau

  • Solarmodule – hellgrün

  • An das Netz verkaufte Energie – dunkelgrün

Größte Energieverbraucher

Unterhalb des Stromflusses hebt die App die drei Haushaltsgeräte mit dem höchsten Stromverbrauch (in Watt) hervor. Alle anderen Geräte sind unter Andere Belastungen zusammengefasst.

Tägliche Energieübersicht

Weiter unten finden Sie Kacheln, die Ihre Energiedaten für den aktuellen Tag zusammenfassen (basierend auf Ihrer Konfiguration):

  • Gesamtverbrauch (kWh): Gesamtenergieverbrauch Ihrer Anlage.

    HINWEIS: Das Aufladen der Batterie ist vom Hausverbrauch ausgeschlossen.

  • Solarstromerzeugung (kW): Zeigt die aktuell von Ihren Solarmodulen erzeugte Leistung an. Nur sichtbar, wenn eine Solaranlage konfiguriert ist.

  • Eigenversorgung (%): Der Prozentsatz Ihres Gesamtverbrauchs, der durch Solarenergie und Batteriespeicher gedeckt wird.

  • (%) der selbst verbrauchten erzeugten Energie: Der Anteil Ihrer Solarstromerzeugung, der innerhalb Ihrer Anlage verbraucht wurde.


Stündliche Energiegrafik

Am unteren Rand des Bildschirms zeigt eine Grafik Ihren stündlichen Energieverbrauch, aufgeschlüsselt nach Quelle:

  • Die vom Netz bereitgestellte Energie.

  • Die durch die Photovoltaikanlage bereitgestellte Energie.

  • Die von der Batterie verbrauchte Energie.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.