2508_Wiser_KNX

Onglet En direct

Dans l'onglet En direct, vous pouvez surveiller en temps réel la consommation d'énergie de votre installation, y compris celle des appareils ménagers et d’autres appareils connectés. Il vous aide à surveiller les habitudes de consommation, à identifier les appareils à forte consommation, et à comprendre comment l'énergie circule dans votre système.

Présentation du flux de puissance

Le flux de puissance est représenté par un compteur circulaire, qui indique la consommation de puissance actuelle totale de votre foyer en watts. En haut de l'écran, vous verrez les sources d'énergie disponibles (en fonction de la configuration de votre système) ainsi que la quantité d'énergie que chaque source produit ou consomme actuellement.

  • Consommation du réseau (kW) : Indique la puissance actuelle consommée à partir du réseau électrique.

  • Usage de la batterie (kW) : Affiche la puissance actuelle consommée à partir du stockage sur batterie. Visible uniquement si un système de batterie est présent.

  • Production solaire (kW) : Affiche la puissance actuelle générée par vos panneaux solaires. Visible uniquement si un système d'énergie solaire est configuré.

  • Exportation du réseau : Représenté par une flèche pointant vers l'extérieur lorsque l'énergie est renvoyée vers le réseau. Visible uniquement si l'exportation du réseau est prise en charge et activée.


Chaque source d'énergie est identifiée par un code couleur pour plus de clarté :

  • Réseau – bleu

  • Batterie – gris foncé

  • Panneaux solaires – vert clair

  • L’énergie vendue au réseau – vert foncé

Principaux consommateurs d'énergie

Au-dessous du flux de puissance, l'application met en évidence les trois appareils ménagers qui présentent la consommation actuelle la plus élevée (en watts). Tous les autres appareils sont regroupés sous Autres charges.

Résumé énergétique journalier

Plus bas, vous pouvez voir les vignettes résumant les données énergétiques de la journée en cours (selon votre configuration) :

  • Consommation totale (kWh) : Énergie totale consommée dans votre installation.

    NOTE: La charge de la batterie est exclue de la consommation domestique.

  • Production solaire (kW) : Affiche la puissance actuelle générée par vos panneaux solaires. Visible uniquement si un système d'énergie solaire est configuré.

  • Autosuffisance (%) : Le pourcentage de votre consommation totale couvert par la production solaire et le stockage sur batterie.

  • (%) de la production utilisée : La part de votre production solaire qui a été consommée au sein de votre installation.


Graphique de la consommation horaire

Au bas de l'écran, un graphique affiche votre consommation d'énergie horaire, ventilée par source :

  • L'énergie fournie par le réseau.

  • L'énergie fournie par le système photovoltaïque.

  • L'énergie utilisée provenant de la batterie.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.