2508_Wiser_KNX

Configurar widgets

Para controlar tu dispositivo a través de la aplicación móvil, debes configurar correctamente los widgets en el complemento Touch. Las siguientes secciones describen los widgets que se deben utilizar para la funcionalidad requerida, los parámetros obligatorios y los objetos de grupo que se deben configurar.

Función

Widget

Iluminación

Interruptor de iluminación

Regulador

DALI

RGB

RGBW

Persianas

Persianas

Persianas verticales con lamas

Persianas horizontales con lamas

Climatización

Conmutador general

Interruptor AC

Termostato + modo + ventilador

Termostato VDC

Calefacción por suelo radiante eléctrica

Energía

Enchufe

EVlink Pro AC: Este widget se configura a través del complemento Energía, y no a través de la configuración Touch.

Seguridad

Alarma general

Alarma de humo

Alarma de gas

Alarma de fuga de agua

Sensor múltiple

Estación meteorológica

Seguridad

Sensor de puerta

Sensor de ventana

Sensor de movimiento

Smart Lock

Escenas

Escenas

Índice

Widget de contenido

Información

Widget de información

NOTA: Si añade un widget nuevo que desea controlar desde la aplicación móvil, utilice el filtro Compatible con aplicaciones y tan solo verá los widgets que sean compatibles con la aplicación móvil.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.