2508_Wiser_KNX

Widget-Konfiguration

Um Ihr Gerät über die mobile App zu steuern, müssen Sie die Widgets im Touch Plugin ordnungsgemäß konfigurieren. In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, welches Widget für die erforderliche Funktionalität verwendet werden soll, welche Parameter obligatorisch sind und welche Gruppenobjekte konfiguriert werden müssen.

Funktion

Widget

Beleuchtung

Lichtschalter

Dimmer

Dali

RGB

RGBW

Rollläden

Jalousien

Vertikale Raffstores mit Lamellenwinkel

Horizontale Raffstores mit Lamellenwinkel

Klima

Hauptschalter

Schalter Klimaanlage

Thermostat + Modus + Ventilator

Thermostat VDC

Elektrische Fußbodenheizung

Energie

Steckdose

EVlink Pro AC: Dieses Widget wird über das Energie-Plugin und nicht über die Touch-Konfiguration eingerichtet.

Sicherheit

Allgemeiner Alarm

Rauchalarm

Gasalarm

Wasserleckalarm

Multisensor

Wetterstation

Sicherheit

Türsensor

Fenstersensor

Bewegungssensor

Smart Lock

Szenen

Szenen

Inhalt

Inhalts-Widget

Info

Info-Widget

HINWEIS: Wenn Sie ein neues Widget hinzufügen, das Sie über die mobile App steuern möchten, verwenden Sie den Filter App-kompatibel, um nur die Widgets anzuzeigen, die mit der mobilen Applikation kompatibel sind.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.