2508_Wiser_KNX

Configuration du widget

Pour commander votre appareil via l’application mobile, vous devez configurer correctement le plug-in Touch. Les sections suivantes décrivent le widget à utiliser pour la fonctionnalité requise, ainsi que les paramètres obligatoires et les objets de groupe à configurer.

Fonction

Widget

Éclairage

Interrupteur d’éclairage

Variateur

Dali

RVB

RVBB

Volets

Stores

Volets verticaux avec lamelles

Volets horizontaux avec lamelles

Chauffage et climatisation

Interrupteur général

Interrupteur de climatisation

Thermostat + mode + ventilateur

Thermostat VDC

Chauffage électrique par le sol

Énergie

Prise

EVlink Pro AC : Ce widget est configuré via le plug-in Énergie, pas par la configuration Touch.

Sûreté

Alarme générale

Détecteur de fumée

Alarme gaz

Alarme de fuite d’eau

Capteur multiple

Station météo

Sécurité

Capteur de porte

Capteur de fenêtre

Détecteur de mouvement

Serrure intelligente

Scénarios

Scénarios

Table des matières

Widget de contenu

Infos

Widget d'informations

NOTE: Si vous ajoutez un nouveau widget que vous souhaitez commander à partir de l’application mobile, utilisez le filtre Compatible avec l’application pour ne voir que les widgets qui sont compatibles avec l’application mobile.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.