2508_Wiser_KNX

Anforderungen an ein Wiser KNX-System

Um die mobile Applikation zu verwenden, benötigen Sie mindestens die folgenden Geräte und Bedingungen:

Komponente

Voraussetzungen

Notizen

Wiser for KNX Controller (LSS100100)

  • Hardwareversion höher als 2.0

  • Firmware – 3.0.0 oder höher

Der Wiser for KNX Controller übernimmt die Visualisierung der KNX- und ZigBee-Geräte in der Installation und ermöglicht die Kommunikation mit der Wiser KNX App.

KNX Projekt und laufende Installation

Die Installation und Konfiguration aller KNX-Geräte erfolgt über die ETS-Applikation oder das Schneider eConfigure.

Dies muss von einem qualifizierten System Integrator oder Elektriker durchgeführt werden.

Internetzugang für den Controller

Für die Verwendung der Wiser KNX Mobile App muss Ihr Wiser KNX Controller über einen Router mit dem Internet verbunden sein.

 

Unterstützte Geräte

Weitere Informationen finden Sie unter Widget-basierte Visualisierung.

 

Smartphone

  • iOS ab Version 15.1

  • Android ab Version 13

Die mobile Applikation unterstützt den Hochformat-Modus auf Smartphones sowie den Hochformat- und Querformat-Modus mit automatischer Drehung auf Tablets.

Wiser KNX App

Weitere Informationen finden Sie unter Mobile Applikation installieren.

 

Eine gültige E-Mail-Adresse

Um Ihre Wiser KNX App einzurichten, legen Sie ein Konto bei Schneider Electric mit einer gültigen E-Mail-Adresse an.

Wenn Sie bereits über ein vorhandenes Konto verfügen (aus der vorherigen Wiser for KNX App), verwenden Sie dieses für die neue Wiser KNX App.

Korrekte Objektbenennung

Um die ordnungsgemäße Funktionalität der mobilen Anwendung zu gewährleisten, müssen alle Objekte gültige und eindeutig definierte Namen haben.

Objektnamen dürfen keine ungültigen Zeichen enthalten, wie beispielsweise das Ersetzungssymbol .

Cloud Connector-Plugin

Muss in der neuesten Version installiert und aktiviert sein.

Aktivieren Sie automatische Updates, um sicherzustellen, dass es immer auf dem neuesten Stand ist.

Optionale Plugins

Automatisierungs-Plugin

Energie-Plugin

Diese Plugins erweitern die Funktionen der App und werden für erweiterte Funktionalität empfohlen.

Aktivieren Sie automatische Updates, um sicherzustellen, dass die Plugins auf dem neuesten Stand bleiben.


Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.