2508_Wiser_KNX

Conditions requises pour un système Wiser KNX

Pour utiliser l’application mobile, vous avez besoin au moins des appareils et conditions suivants :

Composant

Conditions requises

Notes

Contrôleur Wiser for KNX (LSS100100)

  • Version de matériel supérieure à 2.0

  • Micrologiciel – 3.0.0 ou version ultérieure

Le contrôleur Wiser pour KNX gère la visualisation des appareils KNX et Zigbee dans l’installation et permet la communication avec l’application Wiser KNX.

Projet KNX et installation opérationnelle

Tous les appareils KNX sont installés et configurés via l’application ETS ou eConfigure. de Schneider

Cette opération doit être effectuée par un intégrateur système ou un électricien qualifié.

Accès à Internet pour le contrôleur

Pour utiliser l’application mobile Wiser KNX, votre contrôleur Wiser for KNX doit être connecté à Internet via un routeur.

 

Appareils pris en charge

Pour plus d’informations, voir Visualisation basée sur des widgets.

 

Smartphone

  • iOS version 15.1 ou supérieure

  • Android version 13 ou supérieure

L’application mobile prend en charge le mode portrait sur les smartphones et les modes portrait et paysage avec rotation automatique sur les tablettes.

Application Wiser KNX

Pour plus d’informations, voir Installation de l’application mobile.

 

Adresse électronique valide

Pour configurer votre application Wiser KNX, enregistrez un compte chez Schneider Electric avec une adresse électronique valide.

Si vous avez déjà un compte existant (celui de l’application précédente Wiser for KNX), utilisez-le pour la nouvelle application Wiser KNX.

Nommer correctement les objets

Pour garantir le bon fonctionnement de l'application mobile, tous les objets doivent avoir des noms valides et clairement définis.

Les noms d'objet ne doivent pas contenir de caractères non valides, tels que le symbole de remplacement .

Plug-in Cloud Connector

Doit être installé et activé dans sa dernière version.

Activez les mises à jour automatiques pour vous assurer que le plug-in reste à jour.

Plug-ins facultatifs

Plug-in Automatismes

Plug-in Énergie

Ces plug-ins améliorent les fonctionnalités de l'application et sont recommandés pour bénéficier de fonctionnalités étendues.

Activez les mises à jour automatiques pour vous assurer que les plug-ins restent à jour.


Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.