2508_Wiser_KNX

Requisiti per un sistema Wiser KNX

Per utilizzare l’applicazione per dispositivi mobili, sono necessari almeno i seguenti dispositivi e devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

Componente

Requisiti

Note

controller Wiser per KNX (LSS100100)

  • Versione hardware successiva alla 2.0

  • Firmware – 3.0.0 o successivo

Il Wiser per controller KNX gestisce la visualizzazione dei dispositivi KNX e Zigbee nell’impianto e consente la comunicazione con l’app Wiser KNX.

Progetto KNX e un impianto in funzione

Tutti i dispositivi KNX devono essere installati e configurati tramite l’applicazione ETS o eConfigure. di Schneider.

Questa operazione deve essere eseguita da un System integrator o da un elettricista qualificato.

Accesso a Internet per il controller

Per utilizzare l’app mobile Wiser KNX, il Wiser per controller KNX deve essere collegato a Internet tramite router.

 

Dispositivi supportati

Per ulteriori informazioni, leggere Visualizzazione basata su widget.

 

Smartphone

  • iOS versione 15.1 e successive

  • Android versione 13 e successive

L’applicazione per dispositivi mobili supporta la modalità verticale sugli smartphone e la modalità verticale e orizzontale con rotazione automatica sui tablet.

App Wiser KNX

Per ulteriori informazioni, leggere Installazione dell’applicazione per dispositivi mobili.

 

Un indirizzo di posta elettronica valido

Per configurare l’app Wiser KNX occorre registrarsi presso Schneider Electric con un indirizzo e-mail valido.

Se si dispone già di un account esistente (dell’app Wiser per KNX precedente), utilizzarlo per la nuova app Wiser KNX.

Denominazione corretta degli oggetti

Per garantire il corretto funzionamento dell'applicazione mobile, tutti gli oggetti devono avere nomi validi e univoci.

I nomi degli oggetti non devono contenere caratteri non validi, come il simbolo di sostituzione .

Plugin Cloud Connector

Deve essere installato e attivato nella sua versione più recente.

Abilitare gli aggiornamenti automatici per garantire che rimanga aggiornato.

Plugin opzionali

Plugin Automazioni

Plugin Energia

Questi plugin migliorano le funzioni dell'app e sono consigliati per ampliare le funzionalità.

Abilitare gli aggiornamenti automatici per garantire che i plugin rimangano aggiornati.


Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.