SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Añadir condiciones para activar la automatización

Se requiere al menos una condición para activar una automatización.
NOTA: Para este ejemplo, se establecerá una condición para activar la automatización cuando cambie la temperatura y el termostato (instalado externamente) detecte el cambio de temperatura.
  1. (Consulte A) Pulse Añadir condición.
  2. (Consulte B) Pulse Cuando el estado del dispositivo cambia.
  3. (Consulte C) Seleccione el termostato.

  4. (Consulte D) Pulse el icono Temperaturas actuales función.
  5. (Consulte E) Ajuste la condición de temperatura.
  6. (Consulte F) El termostato se muestra en la Estado de la página Automatización.
  7. (Consulte G) En el caso de automatizaciones con más de una condición, establezca si la automatización debe activarse cuando se cumpla una condición o solo cuando se cumplan todas las condiciones.
    Tiene la opción de activar la automatización cuando se cumplen alguna o todas las condiciones. Sin embargo, en este caso, la automatización se activa cuando se cumplen todas las condiciones.
    SUGERENCIA: Si desea eliminar una condición creada, deslice la condición hacia la izquierda y pulse la opción Eliminar.
  8. Si desea limitar a cuándo ocurre esta automatización, por ejemplo, entre las 6 y las 7 p.m. al llegar del trabajo, pulse el campo Período de vigencia en la aplicación y establezca un intervalo de tiempo.
  9. (Consulte H) Pulse Guardar.

La Automatización finalizada (I) se muestra en el debajo de la Automatización ficha.

Pulse el interruptor Habilitar (J) en el botón Automatización para activar/desactivar la automatización. Pulse el icono Editar (...) (K) para cambiar los ajustes de la Automatización.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.