SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Reguladores

Regulador LED universal de pulsación conectado

Controla el nivel de iluminación de una habitación o ajusta la iluminación automáticamente a un nivel deseado en respuesta a una condición o evento especificado.

Manual de instrucciones (PDF)

Manual de usuario del dispositivo

Regulador LED universal giratorio conectado

Manual de instrucciones (PDF)

Manual de usuario del dispositivo

Detector de movimiento con regulador LED universal de pulsación conectado

Controla el nivel de iluminación de una habitación o ajusta la iluminación automáticamente a un nivel deseado en respuesta a un movimiento detectado, a una condición específica o a otro evento.

Manual de instrucciones (PDF)

Manual de usuario del dispositivo

Micromódulo regulador Wiser

Convierte los interruptores pulsadores mecánicos compatibles en atenuadores inteligentes. Conecte hasta 10 pulsadores mecánicos compatibles.

NOTA: Los pulsadores de persianas convencionales deben estar certificados para su uso en aplicaciones de 220-240 V CA.

Manual de instrucciones (PDF)

Manual de usuario del dispositivo

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.