SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Comportamiento del LED del dispositivo

Los dispositivos tienen indicadores LED para indicar su estado de funcionamiento y confirmar acciones como el restablecimiento o la conexión a una red.

Gateway

Estado

Indicación mediante LED

Duración de la indicación del LED

Conexión/Reinicio

Los 3 LED se muestran en color blanco fijo

40 s

Conectado al rúter (wifi)

El LED de la WLAN se ilumina en blanco permanente

Mientras está conectado al rúter

Conectado al rúter (Ethernet)

El LED de Ethernet se ilumina en blanco permanente

Mientras está conectado al rúter

Red Zigbee inicializada

El LED de la red Zigbee se ilumina en blanco permanente

Mientras que la red Zigbee está disponible

Red Zigbee abierta para vinculación (wifi)

El LED de la red WLAN se ilumina en blanco permanente, el LED de la red Zigbee parpadea en blanco

Mientras que la red Zigbee está abierta

Red Zigbee abierta para vinculación (Ethernet)

El LED de Ethernet se ilumina en blanco fijo y el LED de red Zigbee parpadea en blanco.

Mientras que la red Zigbee está abierta

Restablecimiento de Gateway

Nivel de restablecimiento

Acción del usuario

Indicación LED

Duración de la indicación del LED

Restablecimiento del nivel 1 en curso. (Restaura únicamente los ajustes de Ethernet/WLAN)

Mantenga presionado el botón de Reset entre 5 y 15 segundos.

Los LED de Ethernet/WLAN parpadean en blanco.

Los LED parpadean una vez.

Restablecimiento del nivel 2 en curso. Una vez restablecidos correctamente todos los datos de configuración, se eliminarán los datos de usuario y los datos de red.

Mantenga pulsado el botón Restablecer durante más de 15 segundos.

Los LED de Ethernet/WLAN parpadean en blanco.

Los LED parpadean 3 veces.

Vinculación

Dispositivo

Acción del usuario

Indicación LED

Estado

Sensores, micromódulos, reguladores, interruptores, interruptor del sensor de movimiento, regulador del sensor de movimiento, enchufe inteligente, control de persianas, interruptor inalámbrico

Accione el pulsador 3 veces.

El LED parpadea en naranja una vez por segundo.

El modo de vinculación se activa durante 30 s. Cuando se ha completado la vinculación, el LED se ilumina en verde durante un tiempo antes de apagarse.

Cámara IP interior

Conecte el cable de alimentación para encender el dispositivo

Después de unos segundos, el LED comienza a parpadear en rojo para realizar la vinculación.

El LED se ilumina en verde cuando se completa el modo de vinculación.

Cámara IP para exteriores

Conecte el cable de alimentación para encender el dispositivo

Después de unos segundos, el LED comienza a parpadear en rojo para realizar la vinculación.

  • El LED parpadea en azul cuando se busca el modo wifi

  • El LED brilla en azul cuando se conecta a la red wifi

Control Remoto IR Wiser

Dispositivo

Estado

Indicación mediante LED

Duración

Control Remoto IR Wiser

Conexión en curso

Parpadeo naranja

Hasta que se complete la conexión

Conexión completada/conectado a la red

Verde fijo

5 s

Restablecimiento en marcha

Parpadeo rojo

Hasta que se suelte el botón Restablecer/Prog

Restablecimiento completado

Naranja fijo

5 s

Indicación de potencia

Dispositivo

Acción del usuario

Indicación LED

Estado

Enchufe inteligente

Sin acción

El LED muestra rojo fijo.

La alimentación del enchufe inteligente está conectada.

Restablecimiento de dispositivos inteligentes

Dispositivo

Acción del usuario

Indicación LED

Estado

Sensores, micromódulos, reguladores, interruptores, interruptor del sensor de movimiento, regulador del sensor de movimiento, SmartPlug, control de persianas

Accione el pulsador 3 veces y manténgalo pulsado una vez durante >10 s.

Después de 10 s, el LED empieza a parpadear en rojo.

El dispositivo se encuentra en modo de restablecimiento. Los ajustes de fábrica se restablecen tras 10 segundos. A continuación, se reinicia el dispositivo y el LED empieza a parpadear en verde antes de apagarse.

Conectores

Estado

Indicación mediante LED

Descripción

Ajuste 1 (estado predeterminado)

El LED rojo se ilumina.

  • El LED rojo se ilumina cuando la salida está conectada

  • Los LED están apagados cuando la salida está desconectada.

Todos los LED están desconectados.

Ajuste 2

El LED rojo se ilumina

  • El LED rojo se ilumina cuando la salida está conectada.

  • El LED verde se ilumina cuando la salida está desconectada.

El LED verde ilumina

Ajuste 3

Todos los LED están desactivados

  • Todos los LED están desactivados cuando la salida está desconectada.

  • El LED verde se ilumina cuando la salida está desconectada.

El LED verde se ilumina

Ajuste 4

Todos los LED están desactivados

No habrá ninguna indicación LED en ninguno de los casos del estado de salida.

NOTA: La configuración anterior se realiza en la aplicación.

Batería de alarma de humo/Alarma de humo Wiser de 230 V

Emparejamiento

Acción del usuario

Indicación LED

Estado

Pulse tres veces el botón de Configuración/Restablecimiento

El LED parpadea en amarillo una vez por segundo.

El modo de emparejamiento se activa durante 30 s. Cuando se ha completado el emparejamiento, el LED se ilumina en verde durante un tiempo antes de apagarse.

Restablecimiento

Acción del usuario

Indicación LED

Estado

Pulse el botón de Configuración/Restablecimiento tres veces y manténgalo pulsado una vez durante >10 s.

Después de 10 s, el LED empieza a parpadear en rojo.

El dispositivo se encuentra en modo de restablecimiento. Los ajustes de fábrica se restablecen tras 10 segundos. A continuación, se reinicia el dispositivo y el LED empieza a parpadear en verde antes de apagarse.

Funcionamiento

Modo de funcionamiento LED de standby Sonido de alarma Duración

Funcionamiento normal/funcionamiento standby

Parpadea cada 48 s

APAGADO

Modo de alarma

Alarma local*

Parpadea cada 1 s

3 pitidos cada 4 s

Alarma interconectada

APAGADO

3 pitidos cada 4 s

Modo de prueba

1 parpadeo cada 1 s

3 pitidos cada 4 s

Hasta que se suelte el botón de Prueba/Silencio

Prueba de interconexión por radiofrecuencia

APAGADO

3 pitidos continuos cada 4 s

25s

Modo silencioso

Parpadea cada 8 s

APAGADO

10 min

Modo de batería baja

Parpadea cada 48 s

1 pitido cada 48 s

Final de la vida útil: sustituir alarma de humo

Modo de fallo

2 parpadeos cada 48 s

2 pitidos cada 48 s

Hasta que se haya solucionado el fallo

Modo Silencio

Batería baja

Parpadea cada 24 s

APAGADO

10 horas

Error

2 parpadeos cada 24 s

APAGADO

10 horas

Memoria de alarmas

Parpadea cada 48 s

APAGADO

10 horas

NOTA: En todos los modos de funcionamiento, el LED parpadea en rojo.

* Detector de humo local: todos los LED rojos parpadean y, en el caso del detector de temperatura local, solo parpadea el LED rojo de standby.

Termostato Empotrado Wiser 2 A

Vinculación del dispositivo

Estado

Interacción del usuario

Descripción

Vinculación en curso

La pantalla matriz del termostato parpadea "Jn" para indicar que la vinculación se inicia cuando se pulsa el pulsador giratorio del termostato y se mantiene pulsado durante > 3 s.

Vinculación correcta

La pantalla de la matriz del termostato parpadea con un LED verde cuando el termostato se conecta correctamente a una red.

Emparejamiento a la red fallido

La pantalla matriz del termostato parpadea un LED rojo cuando el termostato no puede conectarse a la red.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.