SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Termostato Empotrado Wiser 2 A

Síntoma

Posible causa

Solución

El termostato se ha desconectado.

  • El termostato no está encendido.

  • El termostato ya no se encuentra en el rango de señal del gateway.

  • Encienda y apague el termostato.

  • Acerque el Gateway Wiser al termostato.

No se puede conectar al Gateway Wiser (LED rojo intermitente)

Mala señal entre el Gateway Wiser y el termostato.

Los dispositivos no tienen alimentación (termostato/Gateway Wiser/red Wi-Fi®).

  • Vuelva a conectar el termostato en la aplicación.

  • Encienda la alimentación de los dispositivos (termostato/Gateway Wiser/red Wi-Fi®).

No se pudo establecer la temperatura de la sala mediante la aplicación.

La señal del Gateway Wiser es débil o no está conectada a la red Wi-Fi®.

Compruebe si hay una señal Wi-Fi®.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.