SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Instalación y comprobación de dispositivos

Instale y pruebe los interruptores, reguladores de iluminación, sensores y otros dispositivos antes de usar la aplicación para configurar el sistema Wiser.
  1. Siga las instrucciones de instalación suministradas con cada dispositivo. Consulte Dispositivos Wiser compatibles.
  2. Asegúrese de que las baterías de los dispositivos con batería estén instaladas y en buen estado. Consulte las instrucciones del dispositivo para obtener indicaciones de batería baja.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.