SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Principios de la ciberseguridad

Seguir estos principios de ciberseguridad puede ayudar a reducir el riesgo de amenazas cibernéticas a la red donde se instala el sistema.
  • Mantén tu teléfono actualizado e instala las últimas actualizaciones de seguridad.

  • Conéctese únicamente a redes wifi seguras.

  • Descargue solo aplicaciones de Google Play o del Apple Store.

  • Utilice todos los datos de su teléfono móvil configuración de seguridad:

    • Contraseñas largas

    • Autenticación en dos pasos (2FA)

    • Reconocimiento facial

    • Bloqueo de aplicaciones desconocidas

  • Uso de contraseñas de teléfono y de cuenta seguras:

    • No reutilice una contraseña de ninguna otra cuenta.

    • Las contraseñas deben tener entre 12 y 16 caracteres (las frases de contraseña son mejores y más fáciles de recordar).

    • La contraseña debe ser una combinación de letras mayúsculas, minúsculas, números, signos de puntuación y símbolos.

    • No utilice una contraseña con información personal que sea fácil de adivinar o que sea conocida. Por ejemplo, evite usar la ciudad natal o el nombre de su mascota.

Desactivación de un dispositivo

Si desactiva un dispositivo de su sistema para regalarlo, revenderlo o desecharlo de cualquier otro modo, primero elimine cualquier información de identificación personal del dispositivo realizando un restablecimiento de fábrica. Esto es especialmente importante cuando se desactiva un sistema Gateway. Consulte las instrucciones específicas del dispositivo para obtener información sobre cómo realizar el restablecimiento de los ajustes de fábrica.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.