SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Adición de miembros del hogar

Agregar miembros a la casa para que puedan operar los dispositivos en la casa usando su teléfono móvil y la aplicación. Los propietarios de la cuenta del hogar también pueden permitir el acceso en calidad de administrador a miembros del hogar seleccionados para configurar y mantener el sistema Wiser.
NOTA: Cada persona que se va a agregar como miembro del hogar debe tener registrada una cuenta de aplicación con un código de país en la misma región que la ubicación del hogar. Consulte Almacenes de datos y Centro de datos.
  1. En la página de inicio, toque el icono Menú (A) y, a continuación, toque Administración de la casa (B).

  2. Toque Añadir nuevo hogar (C) y luego toque Añadir miembro (D) e introduzca los detalles requeridos en los campos que aparecen en la aplicación después de tocar (D).

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.