SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Niveles de acceso en la aplicación

Los miembros del hogar pueden realizar diversas funciones en la aplicación, en función de su nivel de acceso.

La aplicación tiene 3 niveles de acceso:

  • Propietario del hogar

    NOTA: Para cada hogar, solo se puede configurar un propietario del hogar como propietario principal.

  • Administrador

  • Miembro común

Función Funciones compatibles Propietario del hogar Administradores Miembros comunes

Administrar los hogares y los miembros del hogar

Transferir derechos de propietario del hogar a otro miembro del hogar

No

No

Añadir o eliminar* un hogar
(*eliminar toda la página principal, sus miembros y dispositivos)

No

No

Quitar un hogar
(el acceso al hogar se elimina de la aplicación del usuario, pero el hogar no se elimina)

No

Configurar detalles del hogar

No

Agregar o eliminar miembros del hogar

No

Conceder acceso de administrador a un miembro del hogar

No

No

Recibir notificaciones de invitación de un hogar

Administrar habitaciones

Añadir o eliminar habitaciones

No

Nombrar o cambiar el nombre a las habitaciones

No

Gestionar dispositivos

Añadir o eliminar dispositivos

No

Configurar los ajustes y el horario de la función del dispositivo

Cambiar el icono, el nombre y la ubicación del dispositivo

No

Manejar el dispositivo

Actualizar firmware del dispositivo

No

Recibir notificaciones de alarmas del dispositivo

Notificación «Dispositivo añadido», «Dispositivo restaurado a ajustes de fábrica» y «Recibir alarma de dispositivo»

Gestionar momentos y automatizaciones

Crear momentos y automatizaciones

No

Asignar dispositivos a Momentos/Automatizaciones

No

Ajustar la configuración del dispositivo en Momentos/Automatizaciones

No

Establecer condiciones de activación en Momentos/Automatizaciones

No

Recibir notificaciones de activación de un momento o una automatización

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.