SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Gateway

Gateway Wiser

Gateway Wiser supervisa y controla los dispositivos Zigbee a través de la aplicación móvil, utilizando Ethernet o wifi en su hogar inteligente. Permite el control de voz y la opción de control desde cualquier parte del mundo

Hoja de instrucciones(PDF)

Soporte de mesa para Gateway Wiser

Un soporte opcional para colocar la pasarela Wiser en una mesa o en otra superficie plana.

Manual de instrucciones (PDF)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.