SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Transferir la propiedad del hogar

  1. Pulse para abrir Administración del hogar (A), que permitirá unirse a un hogar.

  2. Toque Transferir propiedad de la vivienda (B) para transferir la propiedad de la vivienda al usuario existente.

  3. Seleccione el miembro de la casa para transferir la propiedad y toque Transferir a través del código de invitación (C).

  4. Comparta el código de invitación generado con el miembro de origen para completar el proceso de transferencia.

    NOTA: Después de transferir la propiedad inicial al miembro principal seleccionado, el miembro principal existente ya no será el propietario principal.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.