SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Información de seguridad

Información importante

Lea estas instrucciones con atención y observe el equipo para familiarizarse con el dispositivo antes de su instalación, puesta en marcha, reparación o mantenimiento. Es probable que los siguientes mensajes especiales aparezcan a lo largo del presente manual o en el equipo para advertirle sobre posibles peligros o llamar su atención con el propósito de proporcionarle información que aclare o simplifique un procedimiento.

Si se añade uno de estos símbolos a las etiquetas de seguridad «Peligro» o «Advertencia», se está indicando la existencia de un peligro eléctrico que podría provocar lesiones personales en caso de no seguir las instrucciones.

Este es el símbolo de alerta de seguridad y se utiliza para avisarle sobre posibles peligros de lesiones personales. Acate todos los mensajes de seguridad que acompañen este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.


PELIGRO
PELIGRO Indica una situación peligrosa que, si no se evita, resultará en muerte o lesiones graves.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIA
ADVERTENCIA Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría resultar en muerte o lesiones graves.
ATENCIÓN
ATENCIÓN Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría resultar en lesión leve o moderada.
AVISO
AVISO se utiliza para abordar prácticas no relacionadas con las lesiones físicas.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.