SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Momentos y automatizaciones

Puede combinar los ajustes de uno o más dispositivos para formar un Momento o una Automatización. Ejecute un momento de forma manual cuando lo desee, o configure una automatización y especifique las condiciones para activar los dispositivos. El momento se activa manualmente y la automatización se activa mediante un evento.

Momento

Su tarde está a punto de comenzar. Se sienta en el sofá. Las persianas enrollables se cierran, las luces se atenúan y la televisión se enciende, todo lo que necesita para disfrutar de una noche de cine y de un ambiente de iluminación deseado. Este es un momento guardado en tu aplicación. Una vez creado, puede usarlo una y otra vez con solo tocar el smartphone pantalla.

Automatización

Los miembros de su hogar siempre regresan a casa al mismo tiempo. Mediante una automatización, tu sistema puede cerrar las persianas para proteger tu privacidad y crear el ambiente de iluminación perfecto a tu llegada. La automatización se inicia automáticamente según tu programación.

Puede configurar una Automatización para que se active en función de la fecha y/o la hora, el estado del sensor y otras opciones, dependiendo de los dispositivos del sistema.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.