SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Tema de la aplicación

La aplicación Wiser Home está disponible con diferentes esquemas de color. Por defecto, la aplicación se adapta automáticamente al tema general de su dispositivo para obtener un aspecto uniforme. También puede personalizar la experiencia de la aplicación seleccionando su apariencia preferida en modo claro o modo oscuro.

Esquemas de color. Por defecto, la aplicación se adapta automáticamente al tema general de su dispositivo para obtener un aspecto uniforme. También se puede personalizar

  1. En la pestaña Ajustes de la aplicación, haga clic en Tema de aplicación.

  2. Tema de la aplicación:

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.